This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.858万:输出在单端输入配置中作为单端工作

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609705/lm48580-output-works-as-single-ended-in-single-ended-input-configuration

部件号:LM4.858万

我将负载(压电蜂鸣器)连接在OUT+&OUT-和具有放大电压信号之间,相对接地,但OUT+&OUT-电压之间始终相同,因此蜂鸣器不会发出声音。

输入在单端配置中,差分输入配置无法验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,只是未焊接- PIN已被固定。 (原型用电线焊接到本IC的BGA 0.5节距封装)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mikhail,

    我很高兴听到您找到了问题所在。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    Marko