This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834EVM:为什么nSLEEP,DIR等控制信号线路上串联有3.3k Ω 电阻器。

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834EVM, DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609426/drv8834evm-why-there-are-3-3k-ohm-resistors-in-series-on-nsleep-dir-etc-control-signal-lines

部件号:DRV8834EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8834

当我查看DRV8834EVM用户指南时。 我注意到控制引脚上有几个3.3k欧姆电阻器, 例如nSLEEP,DIR,BPHASE, BENBL。 等等 这样做的原因是什么? 如果我要设计自己的主板,是否还需要按照EVM的要求在线路上具有3.3k欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bohan,

    您不需要遵循EVM。 这些电阻器允许外部MCU控制DRV8834,而不受MSP430的干扰。

    从《DRV8834EVM用户指南》第3页:

    0.100 英寸节距管座连接器(J3)用于在使用不同的微控制器时提供对每个设备信号的访问。 要断开内部MSP430微处理器的连接,只需从JP3跳线中移除分流器即可切断此资源的电源。

    当使用外部MCU时,3.3k电阻器限制进入MSP430的电流。