大家好,
我们正在使用DRV8305在1-PWM模式下驱动BLDC电机,其PWM信号为200kHz。 我们已经观察到在PWM占空比的特定范围内电机转速的突然变化。 随着这些区域PWM占空比的增加,电机RPM会下降,然后突然上升。 DRV8305的操作设置如下:
PWM频率:200kHz
PWM模式:1-PWM
Comm (通信)选项:活动续流
死机时间:52ns
TDRIVE:1780ns (高侧和低侧)
MOSFET: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd1.854万q5b.pdf
电机: http://www.maxonmotor.com/medias/sys_master/root/8825427656734/17-EN-241.pdf
通过缓慢增加PWM占空比并记录电机RPM,可以获得以下图表。
特别是1.7万 RPM区域附近的跌落会产生问题,因为我们正在该区域运行电机。
降低PWM频率可防止此行为。 但是,由于电机的R/L比相当大(即较小的电气时间常数),我们更喜欢使用高PWM频率。
此致。