This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:关于UVLO的典型值或最小值

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609232/drv8837-about-typical-or-minimum-value-of-uvlo

部件号:DRV8837
主题中讨论的其他部件: DRV8830

大家好,

我们的客户正在评估DRV8837,他们有一个问题。

[问题]
如果您有任何信息,请告诉我们UVLO (VULO_TYP或VUVLO_MIN)的典型值或最小值。
*此值不需要作为担保。

<后接地>
在UVLO评估中,输出在VCC=1.3V时禁用。
他们了解DRV8837数据表。 当VUVLO小于1.7V时,输出将被禁用。
但这与实验结果是分开的。

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    客户是否存在设备工作电压低于1.7伏的问题?

    UVLO -- VCC下降意味着当VCC下降到1.7V以下时可以禁用输出。 如客户所述,设备的工作电压可能低于1.7V,但当VCC高于1.7V时,输出将不会被禁用。 实际UVLO电压可能随处理和温度而变化。

    UVLO -- VCC上升意味着当VCC高于1.8V时设备将运行。 当VCC >= 1.8V时,所有设备都将运行。 某些器件可能在1.8V以下开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Duncan-san,

    感谢您的回复。

    在DRV8830数据表中,介绍了VUVLO的典型值。
    所以我问了一个DRV8837的问题。

    我了解在DRV8837中禁用VCC = 1.3V时的输出是正常的。

    我会将此信息告知客户。

    此致,
    Hiroaki Masumoto