This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:驱动程序DVR8880规格,认证,固件

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880EVM, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609213/drv8880-specs-of-driver-dvr8880-certification-firmware

部件号:DRV8880

您好,请在下面找到我的问题:

1.您是否确认本产品 http://www.ti.com/tool/drv8880evm 能够正确驱动需要24 V输入和1.8 A的步进电机? 关于电流要求,我认为这是可能的,但我想确保我们没有电压输出损失。  

2.我们将在马达上使用编码器,我们需要一个专用于线性编码器中断的引脚。在这种情况下,它是否可以是引脚23?

3.您是否提供固件或我们是否必须从头开始写入所有内容?

4.此产品是否兼容,还是我们必须使用CAN收发器?

5.本产品是否通过RoHS,UL和EMC认证?

提前感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adredhel,

    1.您是否确认本产品 www.ti.com/.../drv8880evm 能够正确驱动需要24 V输入和1.8 A的步进电机? 关于电流要求,我认为这是可能的,但我想确保我们没有电压输出损失。

    >> dRV8880evm可以驱动具有24V输入和1.8A满刻度规格的步进电动机。 如果使用非圆形1/2步长固定,则热量可能是一个问题。

    2.我们将在马达上使用编码器,我们需要一个专用于线性编码器中断的引脚。在这种情况下,它是否可以是引脚23?

    >>请说明。 这是DRV8880的引脚23还是其他引脚? 您打算如何建立此连接?

    3.您是否提供固件或我们是否必须从头开始写入所有内容?

    >>除了EVM提供的固件外,我们不提供其他固件。

    4.此产品是否兼容,还是我们必须使用CAN收发器?

    >> EVM与CAN不兼容。

    5.本产品是否通过RoHS,UL和EMC认证?

    >> EVM已通过RoHS认证。