请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8880 您好,请在下面找到我的问题:
1.您是否确认本产品 http://www.ti.com/tool/drv8880evm 能够正确驱动需要24 V输入和1.8 A的步进电机? 关于电流要求,我认为这是可能的,但我想确保我们没有电压输出损失。
2.我们将在马达上使用编码器,我们需要一个专用于线性编码器中断的引脚。在这种情况下,它是否可以是引脚23?
3.您是否提供固件或我们是否必须从头开始写入所有内容?
4.此产品是否兼容,还是我们必须使用CAN收发器?
5.本产品是否通过RoHS,UL和EMC认证?
提前感谢您的参与。