This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:什么是#39;s单线

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/609166/drv2625-what-s-one-wire

部件号:DRV2625

您好,

我有关于DRV2625的问题。

数据表的功能中提到了"SimpleDrive单线振动方案"。

这是什么意思?

数据表上除了功能外没有任何标记。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki,您好:

    我的理解是:

    只需打开设备电源,使用一个GPIO来控制振动开/关。这种情况下无需I2C事务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    感谢您的快速回复。
    我了解该功能。
    我将向客户解释您的理解。

    谢谢!
    Naoki Aoyama