This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:查找DRV1.0983万支持的控制器。

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/607083/drv10983-looking-for-drv10983-supported-controller

部件号:DRV1.0983万

1.我期待使用DRV1.0983万来控制BLDC电机。 有人能告诉我选择控制器来支持驱动程序的标准是什么吗?

2.有人能建议我为同一任务找一个便宜的控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suraj,

    如果您想使用微控制器修改寄存器,则可以使用任何具有I2C接口的控制器,如果微控制器仅用于更改速度和读取速度,则可以使用任何微控制器。

    www.ti.com/.../toolssoftware上有许多 使用MSP430微控制器的TI设计。 请参考任何设计以选择微控制器。

    此致,
    Krushal