This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:3盎司铜和栅极驱动器选择

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, LM5109B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608181/drv8701-3oz-copper-and-gate-driver-selection

部件号:DRV8701
主题中讨论的其他部件: UCC2.7201万LM5109B-Q1

我需要在12V电池供电的机器人中驱动刷式直流电机。 我想我想将DRV8701用于我的机器人应用程序,而不是UCC2.7201万。 我的想法是:

  • DRV8701具有更宽的工作范围,可降至6V。 当连接的电机锁定时,12V电池将会放电并增加一些电缆中断,我有点担心UCC2.7201万的8V输入可能不够。
  • DRV8701使用充油泵,以允许高侧FET的100 % 占空比操作。 使用UCC2.7201万上的增压盖电路,我不能只打开并忘记驾驶员,因为在某个时候,驾驶员会放电过多。

我的问题是,根据我今天的电动机规格,我正在查看大约30A的连续电流和高达104A的锁定转子电流,但通常我喜欢在供应商更换时进行一定程度的电动机更换的利润。 问题在于DRV8701的电极之间只有0.0086 英寸,我只能使用1盎司铜。 是否有办法将DRV8701用于我缺少的高电流应用程序? 如果我必须使用UCC2.7201万 (或类似的升压上限拓扑),我的微控制器需要多久循环一次FET以确保充电(TI文献中没有关于该如何操作的内容)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Michael,

    DRV8701是栅极驱动器,因此我们实际上不需要在零件中使用厚铜痕来获得您的应用中所需的高电流。 DRV8701消耗的最大平均电源电流平均为6 mA。 我们可以为外部MOSFET提供150 mA电源/300 mA的栅极驱动器电流,以满足您的栅极驱动器电流需求。

    在上下文中,我们的DRV8701 EVM在整个顶层和底层使用2盎司铜。

    www.ti.com/.../drv8701evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢有关栅极驱动器电流要求的居高临下开口,我不知道FET是否承载了负载电流。  因此,您可以理解问题,请让我解释一下,PCB的整个PCB层对上的铜厚度相同。  因此,当一个区域需要厚铜时,它会出现在整个层上。  需要高电流FET和驱动物的设计将使用相同重量的铜连接它们,如果您将组件安装在PCB外部。  对于一种具有成本竞争力的产品,大批量运输,较厚的铜需要超过8密耳的清关时间,但当我设计下一个低容量/高价格的EVM时,我的雇主可以在这里分叉大量的现金,您的指导将是非常宝贵的。  现在我了解了DRV8701的目标市场,我可以继续前进。

    您是否有第二个问题的答案,我需要使用哪个工作周期来保持 UCC2.7201万的高侧驱动器充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我们已联系UCC2.7201万专家,并应尽快得到答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我是负责UCC2.7201万的应用工程师,我很乐意为您提供帮助。

    为了回答"我需要什么占空比才能保持UCC2.7201万的高侧驱动器充电?" 我需要了解以下内容:

    1)选定的自举电容器值。 (LM5109B-Q1的应用部分(www.ti.com/.../lm5109b-q1.pdf) 可用作参考)
    2) FET的栅极电荷
    3)您是否计划使用门到源电阻器或任何其他泄漏路径来释放自举盖?

    此致,
    Mateo