This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Drv110:螺线管设计

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608658/drv110-solenoid-design

部件号:DRV110
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0284万

在设计电磁阀(与DRV110配合使用以实现目标电流消耗)时,应牢记哪些规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Premankar:

    对于电路设计,峰值电流,保持电流和保持时间是您的应用需要关注的主要事项。 必须选择感应电阻器,以便保持电流期间的压降大于30 mV。 有时,感应引脚需要在感应电阻器之后使用简单的RC滤波器。 如果您的电源高于15 V,内部齐纳二极管将帮助为DRV110提供外部限流电阻。 FET的栅极电荷应~10常闭或更低。

    DRV110EVM和TIDA-0.0284万的文档显示了DRV110电路设计的良好示例,并解释了其中一些更详细的详细信息。

    如果您对自己的设计有特定的技术问题,请分享更多详细信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试驱动一个电磁阀,其直流电阻为167欧姆,电感约为322mH @10kHz。 使用DRV110可设置的最小电流约为35mA,我无法配置相同的电磁阀以消耗20mA。

    即使将感应电阻从1欧姆增加到2-3欧姆,保持电流似乎也不会降低。 我是否需要设计特定类型的电磁阀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何测量电流? 如果您有电流探头,能否对电流进行一些示波? 此外,请在您的示波器镜头中包括感应针脚电压和输出针脚电压。