This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:能否将两个LRA&#39与单个drv8601驱动程序并行连接?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608489/drv8601-can-i-connect-two-lra-s-in-parallel-with-a-single-drv8601-driver

部件号:DRV8601

我能否将两个LRA与单个drv8601驱动器并行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishal,

    可以,只要满足电源要求即可驱动两个LRA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。