This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:DRV8840重置计时

Guru**** 2351660 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608411/drv8840-drv8840-reset-timing

部件号:DRV8840

德拉斯,

请告诉我为确保重置DRV8840内部逻辑,n重置低信号的最短时间。 我在数据表上找不到这些数据。谢谢!

我们需要驱动nReset引脚低电平,以使DRV8840脱离OCP状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gavin:

    我们将很快进行调查并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gavin:

    请使用50us作为最小nReset LOW时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Rick。