This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:RMS驱动电流

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608340/drv8305-rms-drive-current

部件号:DRV8305
主题中讨论的其他部件:DRV832X

您好,

我想知道栅极驱动器的RMS驱动电流是如何限制为30mA的? 数据表提到充油泵限制了这一点,但这是充油泵上的热问题还是可能是时间常数相关的问题? 是否有任何方法可以通过更好的冷却来提高此值或以更高的电压驱动设备? 我正在使用的开关需要~80 NC,我想使用数据表第46页上的公式,以128kHz切换,将60mA RMS。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    第46页显示的公式假设所有6个MOSFET都可以进行切换,例如在应用中使用场定向控制来旋转BLDC。  这将是充油泵上的最坏情况下的应力。


    对于简单的6步梯形控制,充电泵上的应力将会更小,并且可以使用2或4来计算同时切换的MOSFET数量。  这将为您提供20 - 40 mA区域内的RMS电流,而不是您之前计算的60 mA。  同时请记住,这是RMS电流的一阶近似值,因此您系统中测量的实际值会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    我知道,我计划从6步梯形控制开始,但我希望选择移动到FOC来旋转BLDC。 我在DRV832X数据表中注意到Ivcp取决于电源电压。 如果我要提高电源电压并主动冷却设备,我是否能够执行超过额定电流的操作?

    或者,您是否可以推荐任何其他设备来处理更大的RMS驱动电流?

    非常感谢,
    Chris