This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:关于实际使用的许可证范围

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608433/drv2605-about-license-range-on-practical-use

部件号:DRV2605

您好,

请告诉我我我的意见是否正确。

 - 此设备在销售价格中包含许可证费用。
 - 许可适用于设备内部的振动模式,不适用于使用Immersion专利的许可。
 如果 我们要将触觉应用于新产品,我们必须研究 Immersion的专利。

 = 如果我们要将DRV2605用于新产品,我们必须与Immersion签订专利使用协议。

我的看法是否正确?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    如DRV2605数据表的11.1 部分所述:
    为了帮助TI的DRV2605产品的购买者和用户,TI已代表您向Immersion Corporation支付了版权费,以确保您有权使用某些Immersion Corporation嵌入(或专门设计为嵌入)在TI的DRV2605产品中的软件(仅作为TI的DRV2605产品的一部分), 遵守TI在Immersion Corporation的许可的条款,条件和限制。 根据TI与Immersion Corporation的许可的条款,条件和限制,您不得(1)使用或分发TI DRV2605产品中包含的任何Immersion Corporation软件,除非根据TI适用于DRV2605产品的已发布规范和数据表,该软件已包含在TI的DRV2605产品中。 (2)修改任何Immerion软件,(3)更改或删除任何Immerion专有声明,(4)反向工程或反汇编任何Immerion软件,或尝试发现任何Immerion软件的内部工作原理或设计,或(5)独立分发Immerion软件。
    TI不能就客户的产品是否侵犯专利向客户提供法律建议。 您应该与您的律师讨论这种可能性。