This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:关于推荐的执行器供应商列表

Guru**** 2347130 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/607877/drv2667-about-recommended-actuator-vender-list

部件号:DRV2667
在“线程: LM4.856万”中讨论的其它部件

大家好,

 

我们的客户想知道推荐的执行器设备(供应商)。

能否告诉我们您是否有推荐的执行器设备(供应商)列表?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hideto,

     可以在此处找到我们使用/测试过的产品的供应商列表。

    此致,

    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marko-San,

    感谢您的及时回复。

    我还有一个问题。

    如果您推荐了日本供应商,能否告知su?

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    一位同事建议了一个可能有趣的名字:Nidec Seimitsu。

    他将于明天回来,并检查是否能找到更多供应商。

    此致,
    Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marko-San,

     

    感谢您的支持。

    如果可能,请告诉我们执行器的零件号。

    我期待着收到您的意见。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    如果您正在寻找压电致动器,我推荐TDK。 他们有一些新产品正在发布,如PiezoAptTm执行器。
    Nidec Seimitsu公司可以提供ERM和LRA。 您可以在他们的网站上找到一些产品,并联系他们获取完整的产品组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kelly-San,

     

    感谢您提供信息。

    DRV2667是否已用于TDK的PiezoHaptTm执行器?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru-San,

    是的,我们使用DRV2667和LM4.856万驱动这些执行器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kelly-San,

    感谢您提供信息。

    我们将向客户报告。

    此致,

    Kanemaru