This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323 - 50V或60V最大值?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608054/drv8323-drv8323---50v-or-60v-max

部件号:DRV8323
主题中讨论的其他部件:DRV8301,DRV832X

您好-

我有使用TI InstaSPIN技术的定制硬件和当前的DRV8301栅极驱动器(加上用于全三相感应的外部电流并联放大器)。

我正密切关注DRV8323,因为它内置了三个电流并联放大器。 但是,当前数据表似乎有一些不一致之处。 它将设备标记为"6至60-V"和" 5.5 至50-V"。 栅极驱动器和降压调节器的最大额定值均为65V。

哪一项是正确的? 我的最大输入电压约为55V。

欢迎提供任何意见。

谢谢!

—————————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Asif:

    感谢您提请我们注意此事。 数据表似乎已损坏,现在出现了许多错误。 我们正在努力尽快将数据表恢复到以前的状态。

    电压范围为6.0V至60V,ABS最大额定值为65V。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asif,
    请确保您正在查看最新版本的数据表(2017年4月)。链接为 :www.ti.com/.../drv8323.pdf
    我浏览了一下,数据表与Matt上面提到的价值观一致。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV832x数据表已恢复到先前(正确)状态。 请立即从TI.com查看

    对此造成的不便,我们深表歉意,再次感谢您提请我们注意此事。

    谢谢!

    马特