This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603EVM-CT:评估套件未进入附加硬件模式

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/607832/drv2603evm-ct-evaluation-kit-not-entering-in-additional-hardware-modes

部件号:DRV2603EVM-CT

您好,

我手上有一个DRV2603EVK-CT RevC,将手指放在+ CAP传感器上3秒钟后,查看手册,将进入其他硬件模式, 但我的系统没有进入,我没有看到任何LED闪烁,也没有执行器振动以指示模式的变化。 有什么缺失? 我尝试用手指按住一分钟以上,切换(或卸下)一些跳线,但它不起作用。 请帮帮我。 我只想连接外部执行器并将我的信号提供给PWM (我知道我们只需移除跳线1即可停用PWM,但我也需要提供EN信号,因此我想在这些引脚上启用Hi-Z)和EN。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,

    我必须检查这一个,将尽快回复给您。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,

    我检查了这里的其中一个EVM,一切都正常工作,我只按住加号按钮3秒钟,主板进入二进制模式。 我在USB上留下了两个跳线:跳线JP1,JP2,JP3和JP4短接和I2C打开。

    检查跳线设置,然后重试。 如果不起作用,则可以尝试更新固件(有关说明可在用户指南中找到)。 如果这两种情况都不起作用,则可能是主板上的故障。

    当您将其插入并播放时,主板是否正常工作(除了模式更改)?

    此致,
    Marko