This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:Whetehr DC电机驱动器硬件是否具有制动功能?

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/608019/drv8301-whetehr-dc-motor-diver-hardware-have-brake-function-or-not

部件号:DRV8301

客户正在购买EVM LP69M-1DRV-Bndl。 他们想知道whetehr直流电动机驱动器硬件具有制动功能或注释。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户477.3354万:

    驾驶员硬件具有制动功能。 我不确定固件使用的是制动功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是,您不确定固件是否可以控制制动功能? 如何控制制动功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户477.3354万:

    为了控制制动功能,通常会启用3个低侧FET。

    PCB具有制动模式。 必须写入固件才能激活它(不确定其中一个实验室是否有此选项)。