This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC电机驱动器IC

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/607472/bldc-motor-driver-ic

主题中讨论的其他部件:DRV8303DRV8307

您好,

   我使用的是24V - 48V和25A最大电流的集线器电机。该电流和电压的驱动器。请建议我使用一些电机驱动器控制器IC,它应该不可编程。

谢谢,顺祝商祺  

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    有几种产品需要检查:

    DRV8303
    DRV8320H
    DRV8320RH
    DRV8323H
    DRV8323RH

    这些产品的最大工作电压为60V

    DRV8307是另一种可能,但最大工作电压为32V