This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8802:限制启动电流

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620488/drv8802-limit-the-start-up-current

部件号:DRV8802

您好,

我们的客户使用DRV8802。

客户限制启动电流。

当电流达到电流切换阈值时,电流将在瞬间反向流动。

这是什么?

我附上示波器截图,如下所示。

e2e.ti.com/.../DRV8802_5F00_limit_5F00_startup.pdf

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    图像中的当前级别是多少?

    电动机中是否有电容器? 这将解释电容器充电和放电时电流的增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    我将检查评估的状况。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    我检查了当前级别。
    电流调节值为0.5A,峰值电流为+/-0.7A。
    客户不使用外部电容器。

    您是否需要任何其他信息?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    我上周与客户会面。
    客户驱动刷式直流电机。
    因此,反向电流是由BEMF造成的。

    谢谢!
    Naoki Aoyama