This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:原理图复习

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621541/drv8837-schematic-review

部件号:DRV8837

尊敬的团队:

请帮助查看以下示意图。

IN1/in2是否需要外部下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    原理图看起来不错。 内部下拉电阻器约为100kOhm,因此不需要外部电阻器。

    如果空间允许,放置占地面积是一个好主意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    相同的情况。 因为我们需要计算功耗并定义设计规格,所以我们想知道IN1/2和OUT1/2的最大电流范围。 您能否为我们分享此信息? 谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    您能澄清吗?

    IN1/2需要什么?
    OUT1/2需要什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    很抱歉,我无法理解您的问题。

    我们需要 IN1/2,OUT1/2计算器功耗的最大电流范围,但我只在数据表中看到电流规格,如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    IN1和IN2的输入下拉电阻器通常为100kOhm (RPD),但可低至66kOhm (Vin = 3.3V/Iih max = 50uA)。

    因此IN1/in2电流不会超过Vinput/66kOhm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!! 那么输出电流范围是否可以共享?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    我很抱歉。 我不理解您关于输出电流范围的问题。
    输出电流取决于电机参数。

    DRV8837可提供高达1.8A的电流。