This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881PEVM-CB软件安装问题

Guru**** 2370860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881PEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620767/drv8881pevm-cb-s-w-installation-problem

主题中讨论的其他部件:DRV8881PEVM

尊敬的专家:

我刚收到DRV8881P评估模块,但是我无法安装GUI。  从,DRV8881PEVM_installer.zip安装应用程序后,我收到以下消息:

无法提取软件包

无法解压缩软件包文件:C:\Users\MyName

我已将所有内容解压到临时文件夹中并从那里进行了安装,我不确定它希望看到什么软件包,或者我做了什么错误。

我很抱歉提出这样一个简单的问题,但我没有选择。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    是否有任何其他可用信息,例如您收到消息后的详细日志?

    安装是否工作正常?

    在安装过程中,您是否遇到了任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您周末的回复!

    我正在Win 10 64位上安装,并运行多个安装/卸载周期,结果与下面记录的结果相同。

    -已下载slvc629.zip并将其解压缩到C:\Users\My Name\Downloads\slvc629

    o导致:

    /slvc629

    •DRV8881PEVM软件文件

    o Application.zip

     固件(多个项目文件)

    o GUI.zip

     DRV8881PEVM_installer

    •GUIComposerApp-v 1.0 .setup-win_gui3 2.0 -这是安装程序

    •Install_image_DRV8881PEVM.zip

     DRV8881PEVM_installer.zip

    o USB driver.zip

    o DRV8881PEVM固件和GUI_1.0_manifest.html

    -直接1.0 从DRV8881PEVM_installer文件夹运行GUIComposerApp-V.6.setup-win_DR3 2.0

    -设置窗口:

    o设置–DRV8881PEVM ==>下一步

    o许可协议  接受的许可

    o选择安装文件夹:

     应用程序目录

    •C:\Program Files (x86)\Texas Instruments

    •运行时目录

    •C:\Users\Vladimir Gorelik\guicomposer \runtime

    •==>下一步

    •Setup ==> GUI Composer Runtime

    o下一步从web =>下载

     下载

     正在安装

    警告:

    o无法在DRV881PEVM中安装DRV8881PEVM。 请查看日志:

    C:/Users/My Name/AppData/Local/Temp/ bitrock_installer.log了解更多详细信息。

    o由于某种原因,“用户/我的姓名/”中不存在AppData/文件夹

    我希望您能提供帮助。

    谢谢!

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    已联系GUI Composer专家。 您应该很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您将我的问题转发给GUI团队。  但是,我还没有听到他们的声音。  我认为这是软件问题。  您能否建议是否应通过从评估板中移除R3和R4并开发FPGA应用来转动电机来断开与板载处理器的连接?  这是一项重要的工作,我希望有机会使用GUI评估芯片,但如果这是唯一的选择,而不是它。

    谢谢!

    Vlad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,

    让我再次联系团队。

    是否请加载日志文件C:\Users/My Name/AppData/Local/Temp/ bitrock_installer.log? 这将加快反应速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    部分问题是C:/Users/My Name中缺少AppData目录,请参阅屏幕截图:
    Inline image 1
    谢谢!
    弗拉基米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad,

    请打开资源管理器窗口并在路径栏中键入%TEMP%。 它会将您转到您的临时目录,您将在其中找到bitrock.log文件。 您可以在此处附上它们吗?

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    附件是两个日志文件。 bitrock_installer.log 时间戳为提前七分钟bitroce_installer_7576.log。  我希望您能提供帮助。

    谢谢!

    Vlad

    e2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer.loge2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer_5F00_7576.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vlad,
    您是否可以尝试以下操作:
    从C:\Users\Vladimir Gorelik\guicomposer\runtime\gcruntime.v2\中删除_tmp文件夹(如果存在)。
    直接从DRV8881PEVM_installer文件夹运行GUIComposerApp-V.6.setup-win_DRV3.3 1.0。2.0 这不会再次运行GUI编写器,希望您能正确完成安装。 运行时似乎无法安装某些驱动程序,我们可以稍后执行此操作。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    还是不走运……

    gcruntime.v2中没有Temp文件夹。  我直接1.0 从 DRV8881PEVM_installer文件夹运行了GUIComposerApp-V.6.setup-win_guer.com 2.0 ,并收到了相同的消息:

    无法提取软件包

    无法解压缩软件包文件:c:\Users\Vladimir。

    有趣的是,Users\Vladimir目录应该是Users\Vladimir Gorelik。  我不知道安装程序是否被目录名中的空格弄混淆...

    附件是最新的日志文件。

    第21行显示错误:

    运行C:\Users\Vladimir Gorelik\Downloads\slvc629\DRV8881PEVM Software Files\GUI\DRV8881PEVM_installer\Install_image_DRV8881PEVM.zip --mode8881 --mode unattendedmodeui minimal --prefix "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments --workspace "C:\Users\Vladimir Gorelik\guicomposer /runtime

    谢谢!

    弗拉基米尔

    e2e.ti.com/.../bitrock_5F00_installer_5F00_8088.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad,

    您可能在安装程序中遇到了一个错误-您是否可以尝试将 下载的slvc629.zip解压到没有空格的文件夹(例如c:\temp)中,然后从那里尝试? 很抱歉,您运行的是非常旧的安装程序版本。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固定。

    -已删除所有temp#文件-其中相当一部分是在多次安装/卸载后创建的,

    -解压缩到名称中不包含空格的文件夹。  安装程序创建包含空间的文件夹时,这是奇怪的。

    现在我可以控制电机