This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:ISENSE跳闸电压特性数据

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621201/drv8813-isense-trip-voltage-characteristic-data

部件号:DRV8813

尊敬的团队:

我的客户 正在评估DRV8813,他们要求我们显示以下DRV8813的ISENSE跳闸电压特性数据。

DRV8813数据表显示了在Ta=-40°C至+85°C下的VTRIP / xISENSE跳闸电压最小值/典型值/最大值。

但这种VTRIP容差比其原始设计更宽,但其工作温度范围为Ta=0°C至+70°C。

然后,他们要求我们显示Ta=0°C至+70°C范围内的VTRIP变异。

*************************

VTRIP:xISENSE跳闸电压/xVREF=3.3V,100 % 电流设置/最小=? MV,典型值= 660mV,最大值=? mv / Ta=0至+70°C

VTRIP:xISENSE跳闸电压/xVREF=3.3V,71 % 电流设置/最小=? MV,典型值=469mV,最大值=? mv / Ta=0至+70°C

VTRIP:xISENSE跳闸电压/xVREF=3.3V,38 % 电流设置/最小=? MV,典型值= 251mV,最大值=? mv / Ta=0至+70°C

*************************

 

您能否告诉我,我们是否可以向客户展示上述特征数据?

谢谢你。

 

此致,

 

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninomiya-san,

    是否应该使用此线程上传图表/数据? 如果上传时遇到问题,您可以通过私人消息或电子邮件发送,我很乐意查看。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    我上传了 VTRI xISENSE跳闸电压规格的图片,这是 DRV8813电气特性的一部分。
    谢谢你。

    此致,

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninomiya-san,

    遗憾的是,我们没有从0到70°C的CHAR数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的检查。 我明白了这一点。

    此致,

    Koshi Ninomiya