This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818EVM:极性极性极性

Guru**** 2561450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621842/drv8818evm-bout-polarity

部件号:DRV8818EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8818

大家好,

我正在与一位客户合作,他认为第9页的功能图中存在与BOUT1和BOUT2相关的数据表错误。  

在数据表DRV8818 (2016年1月修订)上,功能方框图显示描述:
AOUT1 --> COIL1.
AOUT2 -->- COIL1.
BOUT1 --> COIL2.
BOUT2 -->- COIL2.

为确保驱动程序工作正常(连接器J2的DRV8818 EVM上也指明了这一点),连接为。
AOUT1 --> COIL1.
AOUT2 -->- COIL1.
BOUT2 --> COIL2.
BOUT1 -->- COIL2.


请您确认这一点吗?

随附的是他们所要求的详细文档。

我希望你能就此提出建议。

感谢你能抽出时间。

Kishen

e2e.ti.com/.../DRV8818_5F00_connection-V1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:
    我会研究此事,并尽快作出回覆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:

    我不确定我理解问题是什么。

    问题是:
    1)在功能框图中是否正确标记了引脚BOUT1和BOUT2?
    答:是的,这是正确的。 当设备处于原始状态时,当前路径是从BOUT1到BOUT2 (全标度71 %)

    2)接头J2是否与客户正在使用的电机匹配?
    答案:没有,布局是为了尽量减少路由。 有两种方法可纠正此错误以进行评估。
    将电机连接到J2时,电机将沿相反方向旋转。 设置方向销以实现所需方向。
    可以将连接重新连接到螺钉接线端子,以匹配电机连接。

    3)其他问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Rick,Luis的支持。 到目前为止,客户确定主板是使用这些连接设计的

    AOUT1 蓝色    B

    AOUT2 橙色  B

    BOUT2 红色      A

    BOUT1 黄色   A\

    步进电机MIENEBEA 23公里, 功能完美。

    因此 ,客户感到困惑的是,通常此解决方案 不应起作用

    有关    详细信息,您将找到文档版本V2 (第1页)

    再次感谢您的帮助。

    此致,

    Kishen

    e2e.ti.com/.../DRV8818_5F00_connection-V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:

    有关步进器的一个有趣的注意事项是,只要绕组的两个端子连接到同一个全桥,电机就会工作。 电机方向可能与预期方向相反。