This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:LOCKn信号有问题。

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621408/drv8307-problem-with-lockn-signal

部件号:DRV8307

您好,

我的应用程序中使用的DRV8307驱动程序有问题。

问题是我启动发动机,直到LOCKN信号出现,一切都正常。 在LOCKN信号处,电机将突然制动(不完全),然后再次开始加速(LOCKN消失)。 这种情况反复出现。

请提供帮助和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piotr您好!
    您可能遇到了故障。 能否检查n故障针脚信号和锁模信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的回答。

    是的,我检查了此信号-无故障。

    来自英国的信号:

    制动器= 0

    方向= 1

    EN = 0

    PWM = 1 (最大)

    霍尔=霍尔_U

    其他信号:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 10毫秒

    HALLOTRONS (黄色- U /蓝色- V /粉红色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 10毫秒

    线圈(黄色- U /蓝色- V /粉色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 10毫秒

    故障(粉红色)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 20毫秒

    HALLOTRONS (黄色- U /蓝色- V /粉红色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 20毫秒

    线圈(黄色- U /蓝色- V /粉色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 20毫秒

    故障(粉红色)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 50毫秒

    HALLOTRONS (黄色- U /蓝色- V /粉红色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 50毫秒

    线圈(黄色- U /蓝色- V /粉色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 50毫秒

    故障(粉红色)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 100毫秒

    HALLOTRONS (黄色- U /蓝色- V /粉红色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 100毫秒

    线圈(黄色- U /蓝色- V /粉色- W)

    锁(绿色)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    时间= 100毫秒

    故障(粉红色)

    锁(绿色)

    这可能是所有信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我解决了问题。
    我看了我为路易斯制作的图表,注意到光圈的极性是错误的。 现在发动机运转良好。

    谢谢你,路易斯:)

    我还有一个问题:
    当发动机机械锁定时,它是否会陷入振动?
    释放机械锁不会导致发动机恢复运行。 这发生在RLOCK信号(3 s)上。 然后正确恢复工作(5秒后)。

    此致,
    Piotr。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piotr,

    感谢您跟进您的结果。
    对于您的问题,当DRV8307检测到电动机锁时,您所描述的是正常操作。 当从HALLOUT信号没有转换时,将设置RLOCK,因此您可能仍需要对霍尔信号进行一些处理。 7.3 .11.6 或DRV8307数据表部分对此行为进行了详细说明。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,路易斯:)