This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:关于退出睡眠模式时重置配置寄存器

Guru**** 2359040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621568/drv8703-q1-about-resetting-the-configuration-registers-when-coming-out-of-exiting-sleep-mode

部件号:DRV8703-Q1

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用程序中使用DRV8703-Q1。  

请回答他们的问题。

在数据表第38页上的“7.4 设备功能模式”中,说明如下:
'在DRV8703-Q1设备上,当从UVLO退出或退出睡眠模式时,SPI设置将重置。'

问题
1)虽然规定从睡眠模式返回设备时会重置SPI设置,但是否可以设置以防止此重置?

2) 数据表第42页介绍了锁定寄存器。 (主控制寄存器)
  是否可以通过使用此锁定功能从休眠模式返回来保护SPI设置?

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masumoto-san,

    [报价用户="Hiroaki Masumoto"]

    1)虽然规定从睡眠模式返回设备时会重置SPI设置,但是否可以设置以防止此重置?

    [/引述]

    这是不可能的。 退出休眠模式时,SPI将被重置。 要保持SPI设置,设备必须保持唤醒状态。  

    Hiroaki Masumoto 说:
    2) 数据表第42页介绍了锁定寄存器。 (主控制寄存器)
      是否可以通过使用此锁定功能从睡眠模式返回来保护SPI设置?[/QUOT]

    这也是不可能的。 退出休眠模式时,SPI将重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Duncan-san,

    感谢你的帮助。
    我明白答复的内容。
    我会将此信息告知客户。

    此致,
    Hiroaki Masumoto