This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:NFault和过电流保护,带Rsense

Guru**** 2361180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621345/drv8801a-q1-nfault-and-overcurrent-protection-with-rsense

部件号:DRV8801A-Q1

您好,  

我不太了解DRV8801-Q上的过电流机制 据说检测到短路时,nFault信号被拉低。 但如何检测到这种短路? 是否使用我们使用Rsense电阻器设置的I (TRIP)?

我的问题是:如果我使用检测设置了电流限制,并且如果电动机中的电流超过此限值,它是否会触发nFault针脚?


提前感谢您的解释,


此致,

Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yannick,您好!

    有一个内部电路可检测高电流(>2.8A或>3A,具体取决于VBB)。 即使感测针脚连接至GND,此电路也会工作。

    感应电阻器允许用户设置低于内部电路的过流限制。 如果通过感应电阻器的电流超过V (ITRIP),则断言nFAULT引脚。