This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:DRV8313梯形换向,单分流电流测量,精度

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621249/drv8313-drv8313-trapezoidal-commutation-single-shunt-current-measurement-accuracy

部件号:DRV8313
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8301

我们正在使用具有梯形换向和PWM的DRV8313运行无刷电动机应用。 对于电流测量,我们使用单分流器(所有三相均使用一个分流器)。 我们发现测量结果不可靠,因为PWM关闭时流经本体二极管的电流。 是否有方法可以获得多少精确的梯形换向结果(总电流与并联电阻器上的压降相匹配,从而产生与流经电机绕组的总电流成比例的电压?)。

谢谢

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    您使用的是双向电流感应放大器吗? 这允许在器件通过FET和滑行(通过主体二极管)驱动时测量电流。 ADC读取零电流的偏移/2,并且可以校准。

    BOOSTXL-DRV8301硬件用户指南( www.ti.com/.../slvu974.pdf )的图8中可以看到这方面的一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    一些附加输入。 此配置始终用于BLDC电流监测。

    一条评论。 当功率级处于制动模式(所有三个低侧或所有三个高侧MOSFET打开)时,无法测量此配置中的电流。 在这种情况下,电流将通过电机绕组在半桥内进行再循环。

    此外,正如Rick所说,如果您想要测量再生(负) 电流,您将需要一个双向并联放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我将分流器与比较器结合使用。 因此,它不是真正的电流测量,而是更像是过电流保护(当比较器触发时,驱动器关闭)。 您能否进一步解释一下,当PWM关闭且电流流经本体二极管时,您如何测量电流?

    谢谢

    马丁