This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD1.82万:LMD1.82万被烧毁

Guru**** 2360340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620867/lmd18200-lmd18200-was-burned

部件号:LMD1.82万

大家好,

客户正在使用LMD1.82万。 原理图位于附件中。 VSS为48V。 最大连续电流为400mA。

TA小于80°C 。电机是 线性电机。

问题如下:  

董事会可以在两周内顺利运作。 但两周后 ,LMD1.82万的2引脚,6引脚,10引脚和11引脚对GND短路

在这些主板中。  LMD1.82万设备没有明显的燃烧迹象。

您是否会检查示意图是否正确?

你会给我一些关于客户问题的建议吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    最大电流是多少?
    是否已检查系统中是否存在超过绝对最大电压的虚拟机电压峰值?
    系统中的大容量电容是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我将与客户确认。 谢谢。