This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:DRV2624

Guru**** 2361180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621431/linux-drv2624-drv2624

部件号:DRV2624

工具/软件:Linux

您好,先生,

我对DRV2624固件的创建方法有疑问。

现在,我了解到使用了固件"drv2624.bin"来保存波形数据,并且可以在驱动程序探头时加载。  以及如何创建 "drv2624.bin"(如果有工具可以创建)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,

    我不确定这款软件的工作原理,我的一位更熟悉软件的同事将尽快为您解答。

    此致,
    Marko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请使用HapticControlConsole中的RAM管理器。
    www.ti.com/.../haptics-console。

    编辑完触觉效果波形后,将其导出为.bin格式。