This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:全桥电流感应电阻器

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621305/drv8412-current-sense-resistor-for-full-bridge

部件号:DRV8412

大家好,我正在使用DRV8412驱动两个直流电机(全桥模式)。

由于电流在半桥A和B上是交替的,我会找到一个解决方案,每个全桥都有一个感应电阻器。

如果我在GND_A和GND_B (如所附图像中所示连接在一起)和GND之间连接一个感应电阻器,我能否测量具有相同极性的电流信号?

此解决方案是否是有效的解决方案?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Serafino,
    是的,您可以使用图中所示的感应电阻器来感应流经您的"A-B" H桥的电流。 谢谢你。