This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRV2624:DRV2624

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621361/linux-drv2624-drv2624

部件号:DRV2624

工具/软件:Linux

支持路径:/产品/开发和故障排除/在论坛中搜索我的问题/

您好,先生:

我们有关于如何加载固件"drv2624.bin"的问题。

我们使用Android系统。 drv2624驱动程序探测器将加载固件"drv2624.bin"。 我们要确认"drv2624.bin"应放置在文件系统的哪个路径上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通常是Android文件系统中的"/etc/firmware/"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我还有一个问题,如何创建"drv2624.bin",如果有工具可以创建它? 我了解此文件用于保存波形数据。