This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:小电流限制设置

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/621268/drv8880-small-current-limit-setting

部件号:DRV8880

您好,

客户认为使用DRV8880。
条件是全步进和20mA满刻度电流。
有可能吗?

DRV8880以完整步进操作当前设置值71 %。
因此,我认为30mA满刻度电流设置更好。

问题在于电流限值检测的准确性。
我认为,从图10看,准确度很差。


如果在规格上可行,我告诉客户试试EVM。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    是的,这是可能的。 对于此类低电流,请考虑使用5欧姆电阻器和1V的VREF (IFS = 0.30V,Xisen全刻度跳闸电压= 150mV)。 通过电阻器的功率在20mA时为2mW。

    可在EVM上更改电阻器。