请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605 主题中讨论的其他部件: DRV2604,, DRV2624, DRV2625, DRV8601, DRV2604L
尊敬的团队:
我们现在正在设计一种具有触觉要求的车内控制台,用于车辆OEM;
请帮助确认以下问题:
1.一个驱动芯片是否可以驱动多个LRA执行器?如果是,是否可以分别控制执行器? 同时请告知符合这些要求的芯片的PN编号;
2.我知道它提供了触觉库,提供了数百种触觉,但无论它是否可编程,都能使我们实现触觉的定制要求。