This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:并联放大器参考哪个接地?

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620884/drv8323r-which-ground-does-the-shunt-amplifier-reference

部件号:DRV8321R

并联放大器具有+/- 0.15V的共模输入范围,但没有指定这是与哪个接地有关的。 放大器的输出也参考了一些接地,为了正确设计下游模拟电路,我们还需要知道参考了哪个接地。

鉴于有关如何连接Vref的布局建议以及SO针脚的接近程度,人们会认为并联放大器正在参考DGND。 这是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oskar,您好!

    放大器块参考AGND引脚作为其接地(放大器和参考缓冲器)。 请注意,芯片中的所有接地均通过 反并行二极管内部连接,以实现ESD保护。

    很抱歉,您的假设可能也是我的假设。 DGND是DRV8321R上的备用接地引脚 ,连接到芯片的接地环。 指定DGND的名称只是为了与其它接地引脚区分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    感谢您的澄清。 这是否意味着我应该在运行过程中避免SPI通信,以避免数字信号的返回电流(及其电感)干扰模拟信号?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPI内部回电流对噪声级别的影响可能最小。 SDO为漏极开路,外部上拉电源。 为了获得最佳性能,您不应在放大器读取期间使用SPI,但实际上我怀疑它是否会产生可测量的影响。