This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:未指定分流放大器输出阻抗。

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620873/drv8323r-shunt-amplifier-output-impedance-not-specified

部件号:DRV8321R

 DRV8323RS的数据表未指定并联放大器的输出阻抗。  在图35中,它被标记为"R6",但从未指定该值。

这对于我的设计非常重要,因为我将使用RC滤波器跟踪放大器输出,并且需要考虑来自放大器的额外阻抗。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!

    此图实际上不正确。 放大器的输出没有串联的电阻器。 我们将在数据表的下一个修订版中更正此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的修正,这对我的电路设计很好。

    只是为了确保,所有放大器都有一定的输出阻抗(尽管它可能非常小)。 你能给我一个数量级吗? 我们是说100s毫欧姆,还是10s欧姆?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar,您好!
    放大器本身的输出阻抗根据输入和输出条件而变化。 对于固定阻抗,这基本上只是金属布线和接合线。 您可以安全地假设电阻小于1欧姆。 我认为这应该与外部低通RC滤波器无关。