This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886EVM:DRV8886 GUI

Guru**** 2357810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620848/drv8886evm-drv8886-gui

部件号:DRV8886EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8886

大家好,

DRV8886 GUI是否可以支持连续重复的配置操作?

例如,慢速-->恒定-->慢速-->反向慢速-->恒定-->慢速......

这将是一个活塞式运动。

是否可以在此模式下配置GUI,或者需要外部MCU来控制此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sai,

    可以使用GUI的"往复"按钮。
    这可作为一个演示,用于向前移动电机,暂停,反向,暂停,向前移动, ...

    如果需要不同的移动配置文件,则可以通过卸下电阻器组将外部MCU接入EVM。