This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:Flip_OTSD函数说明

Guru**** 2357810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620170/drv8305-flip_otsd-function-description

部件号:DRV8305

您好,团队成员;

您能否解释Flip_OTSD函数(地址= 0x9位10) ,"翻转"的含义是什么?
默认值= 0x0表示OTSD (温度过高关闭)关闭(不起作用)
因此,如果我设置b'1,导致OTSD= Enabled(?),并且如果我再次设置b'1,它将是禁用还是启用?

如果我将b'0,OTSD始终设置为禁用,该怎么办?

请告诉我功能。
MACS日本CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac - San,您好!

    我们将很快进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mac - San,您好!

    Flip_OTSD位根据DRV8305设备对OTSD进行不同的控制。

    在DRV8305和DRV8305xQ设备中,OTSD默认启用。 将flip_OTSD位写入b'1将禁用OTSD,如下所示

    R/W 名称 默认 说明
    10. R/W Flip_OTSD 0x0 B'0 --启用OTSD

    B'1 --禁用OTSD


    注意:以下陈述已编辑为将"N"更改为"E"

    在DRV8305xNEdevice中,OTSD默认为禁用。 将flip_OTSD位写入b'1可启用OTSD,如下所示

    R/W 名称 默认 说明
    10. R/W Flip_OTSD 0x0 B'0 --禁用OTSD

    B'1 --启用OTSD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac - San,您好!

    第二个表与DRV8305xE设备关联。 我已在上表中更正了此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san;

    感谢您的回复。

    Mac