This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:零件故障-针脚31上的输出电压为0伏

Guru**** 2357810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/618987/drv8312-part-failure---output-voltage-on-pin-31-is-0v

部件号:DRV8312
主题中讨论的其他部件: DRV8332

我们在客户现场的控制板上有相当多的DRV8312出现故障。 故障分析表明,此组件出现故障,并出现引脚31 ("OUT_B")上无输出电压的症状。 有什么想法,这种失败的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthias,

    您能提供更多信息吗?
    有多少块板出现故障? 有多少?
    BST_B到OUT B之间的电容器值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我们在泰国的生产工厂中,该驱动芯片上大约有20 25 % 的PCA故障。 到目前为止,客户现场的故障率最高的是英格兰,我们的总体故障率大约为30 %。 在某些情况下,更换PCBA可以解决问题,但在其他情况下,新主板也会出现故障。 世界其他地区的客户站点的故障率要低得多。 奇怪的是,从2016年初(我们开始使用这种带有这些芯片的新电子板时)到大约5月中旬,我们还没有遇到过这些问题,而秋季开始,我们的装配线上出现了飞天的现象。

    电容器值为1nf。

    我们已通过Avenet将一些故障组件发送回位于新加坡的TI,但不确定我们将何时获得它们的分析。

    我们认为,由于电流或电流峰值过大(但该芯片有多个保护系统可以阻止这种情况),我们尝试了下一个尺寸驱动器DRV8332。 我从Digikey购买了20个。 到目前为止,其中2个在开箱时没有工作,2个在板上运行几个小时后出现故障。

    请告诉我您还需要什么。 这是一个非常紧迫的局势,我们不知道如何处理。

    非常感谢您的参与!

    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthias,

    您是否拥有发送至Avenet的设备的批次追踪代码? 这可以帮助我们开始跟踪潜在问题。

    如果您不知道如何读取批次跟踪代码,请提供DRV8312软件包顶部的所有信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正了上述电容器值,它是100nF电容器。

    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有发送给TI的部件的批次跟踪代码信息,但我可以从其他故障芯片中获取一些样片,可能在明天。

    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我有一台DRV8312 (2BAXTTTG4)和一台DRV8332 (27Z00LEG4)的批号信息,但在我们的位置未能通过。 在这两种情况下,G4都带有下划线。

    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    谢谢。 我会将其传达给我们的质量团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好,Rick,

    以下是发送给亚洲TI的用于FA的样本故障DRV8312的两个批次代码:5BAJ04TG4和63A13XTG4。 同样,在这两种情况下,G4都带有下划线。

    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您提供额外的批次代码。 此信息已传递给质量团队。