This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:关于功耗时的RDS(on)与温度

Guru**** 2357810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835, DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620456/drv8835-about-rds-on-vs-temperature-at-power-dissipation

部件号:DRV8835
主题中讨论的其他部件: DRV8833

您好,

 

关于DRV8835上的RDS (ON),我的客户询问了一些问题。

它们将设计功耗与RDS(on)。

 

关于DRV8835上的RDS (ON),我的客户询问了一些问题。

他们将参考10.3 第6页中的“功耗”章节和

将使用RDS (ON)设计它。

 

(问题)

(1)数据表图4中的温度。(RDS (ON)(高侧+低侧))

是否表示结温?

如果是,他们是否可以使用设备封装(顶部)的实际测量温度,而不是交叉点温度?

或者,它们是否可以使用1欧姆作为总估计RDS (ON)?

 


 

(2)其条件:电机电流=0.4A,Vcc=7V,VCM=11V,TA=35°C

如果RDS (接通)(hihg+Low)估计为1欧姆,

功率= 0.4A^2 x 1欧姆= 0.16W

TJ = TA +(PD×RθJA)= 35°C +(0.16 W×47°C/W)= 42.5°C

 

我们的理解是正确的?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    附加问题,
    他们将设计Vcc=2.8V VCM=7V。
    您是否有上述条件下的RDS (ON)数据?
    或者是否有其他方法估算RDS (ON)?
    (例如,估计总电阻为1欧姆。)

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TAO_2199,

    (1)数据表图4中的温度。(RDS (ON)(高侧+低侧))
    是否表示结温?
    如果是,他们是否可以使用设备封装(顶部)的实际测量温度,而不是交叉点温度?
    或者,它们是否可以使用1欧姆作为总估计RDS (ON)?

    这是交叉点温度。 在使用案例中,使用1欧姆是可以接受的。

    (2)其条件:电机电流=0.4A,Vcc=7V,VCM=11V,TA=35°C
    如果RDS (接通)(hihg+Low)估计为1欧姆,
    功率= 0.4A^2 x 1欧姆= 0.16W
    TJ = TA +(PD×RθJA)= 35°C +(0.16 W×47°C/W)= 42.5°C

    您的理解是正确的。 请注意,47C/W基于JEDEC标准板,根据板设计可能有所不同。

    DRV8833有一个散热小部件,靠近DRV8835。 它也可用于粗略计算。 链接如下 :www.ti.com/.../midlevel.tsp