This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何计算或估计电动机驱动器的DC-Link电容器

Guru**** 2360340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619948/how-to-calculate-or-estimate-the-dc-link-capacitors-for-a-motor-driver

大家好

我要 使用 FOC算法设计一个E-Bike控制器 。

60V直流电压输入,800W输出,但我不确定如何决定直流链路容量?

是否有人 有这种经验,或者一些基于 理论的解释更好?

这些!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流链路电容器的电容取决于以下许多因素,
    1.电容器材料和类型
    2.电容器上的纹波电流
    3.温度范围,温度曲线,冷却
    4.输入直流/交流波纹电压,最小输入电压
    5.允许的纹波电压和频率
    6.最大功率和电流
    7.逆变器的PWM频率
    8.电动机参数,相电感

    您可以参考此公式来简单计算电容C = Vbus /(32∗L∗ΔV∗fpwm^2),ΔV取决于电压和电流脉动,功率。

    实际上,这是一个复杂的问题,你可以从网站上搜索更多的论文或论文。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我可以告诉您方程式中的"L"是什么?

     谢谢!

     Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是电动机定子电感。