This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:控制PVDD引脚和EN引脚的预防措施

Guru**** 2355340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620305/drv8305-precautions-to-control-pvdd-pin-and-en-pin

部件号:DRV8305

尊敬的各位:

您能否教授附加的文件?

e2e.ti.com/.../DRV8305.pdf

*为了赶上截止日期,如果您能尽快回答,我将不胜感激。

我想知道DRV8305损坏的原因。

我也想知道我们应该注意的控制顺序。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,

    我们将很快进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。