请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM 主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
您好,
我有一台BLDC电机,我想测量其扭矩输出。 我计划使用一个力传感器和一个臂。
我拥有的输入数据在给出的扭矩参考值中(以Nm为单位)。 我想将其转换为IQ等效值,以便使用汽车器具的实验04进行扭矩控制。
我试图通过在表达式窗口中记下输入的IqRef_A读数和计算的扭矩值并将其潜水,找到从扭矩到电流的恒定乘数。
这是正确的方法。 哪个实验室最适合进行扭矩控制。
我是否应该更改我的KP和KI值?
谢谢!
Sowmya