This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:栅极驱动电压+/- 30V??

Guru**** 2355420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/620359/drv8301-gate-drive-voltage---30v

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万F

您好-

我有一个使用TI InstaSPIN技术(TMS320F2.8027万F)和DRV8301的自定义PCB。

我遇到了一个问题,即当命令扭矩为0时,我的电机不会停止。

在探测 FET的栅极引脚时,我注意到当PVDD为50V时,高侧FET正以+/- 30V的电压驱动。 当PVDD为25V时,高侧驱动电压为+/- 15V。 从数据表看,我应该得到大约10伏。 我的问题可能是什么?

如有任何调试帮助,我们将不胜感激。

谢谢

—————————————

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asif,

    请提供补充资料。
    您如何控制0扭矩?

    低侧FET的门应从0V切换至~11V。
    高侧FET的门应从0V切换至~Ω PVDD + 11V。

    您是否还要仔细检查探头是否工作正常? 报告的电压毫无意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉-我为交流耦合设置了探头。 :-)

    因此,您认为电压是正确的:
    低侧VGS:0.4 -10.5伏
    高侧VGS:1.6 - 60V

    我正在将IqRef_A设置为0.0 以命令0扭矩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asif,

    不用担心。 我犯了同样的错误。

    感谢您的跟进。 我希望其他人也能从中受益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以这似乎不是我的问题。 我正在努力找出为什么我的InstaSPIN板在命令0扭矩时不会停止。 马达未停止。 我确信其他滑翔也是由同一问题引起的。