This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8701EVM:如何调试此板?

Guru**** 2356970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/615136/ccs-drv8701evm-how-to-debugg-this-board

部件号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIFMSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

是否可以在MSP-EXP430G2上调试DRV8701EVM板或使用MSP-FET430UIF? 如果是,如何使用它? 板载BSL有连接器。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bohdan,

    可以使用MSP-EXP430G2调试EVM。 如果您尝试同时使用GUI,可能会很困难。 此外,请注意,如果代码已更改,则原始代码可在EVM工具文件夹中找到。

    您需要从MSP-EXP430G2连接到EVM上的4针连接器J3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我希望我将按目前的方式使用DRV8701EVM板,但它看起来控制命令不可用。 我将亲自尝试代码。
    谢谢你。