This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:步进电机由于故障而快速运行

Guru**** 2357810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619989/drv8825-stepper-motor-runs-fast-due-to-fault

部件号:DRV8825

DRV 8825在半步进模式下使用。 步进电机电流为2.5 A。在2-3小时内工作正常,然后步进电机运行更快,就像处于全步进模式一样。提供了合适的散热器。

如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vithal:

    您能否提供一些其他信息?
    Mode2/MODE1/MODE0针脚是否已更改?
    您能否提供所需的速度和新的更快速度? 速度是否是所需速度的两倍?
    您是否检查了当前波形的所需速度和新的更快速度? 您能否提供这两者的范围捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    模式0,1和2设置为半步模式,但在2-3小时后,它将以全速模式运行。

    将给出当前波形。

    谢谢,顺祝商祺

    维塔尔·拜县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vithal:

    谢谢你。 我将等待波形。

    请尽可能测量所需速度与新的更快速度之间的最佳速度。 如果当前波形未显示差异,速度可能会提供线索。