This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:DRV8834'的功耗

Guru**** 2357940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619495/drv8834-drv8834-s-power-consumption

部件号:DRV8834

当步进引脚 无脉冲输入(推拉输出低)和休眠引脚为高leve时,电流流经DRV8834,高达790mA。

步进电机内部电阻:10Ω Ω

电路图如下所示:

电源5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户500.7751万,

    您的问题是什么?
    如果驱动步进电机,一旦启用该设备,就会有电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的意思是,如果启用DRV8834,当步进引脚无脉冲输入(推挽式输出低电平),H桥接器也将打开时,那么这里是否有大电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户500.7751万,

    正确。 当设备设置为分度器模式(config = high)且nENBL = low (nENBL =低)时,输出处于活动状态。

    如果不需要电流,请将nSLEEP设置为LOW (低)或更改nENBL连接以添加MCU控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢