This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:DRV8313rhhr中的故障行为和重置信号。

Guru**** 2356890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/619317/drv8313-the-behavior-of-the-fault-and-reset-signals-in-drv8313rhhr

部件号:DRV8313

您好,

我使用的是电动机驱动器DRV8313rhhr。  它有两个端口,一个是故障(错误)- 输入端口 ,另一个是重置- 输出端口。

我没有看到数据表中提到这些 信号的行为和 时间。

我还想知道这些信号之间的关系是什么:

1.只要 未确认重置,故障指示灯是否保持活动状态?

2.复位应激活多长时间才能禁用故障信号?

请帮助。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lavi:

    nFAULT是开路漏极输出,需要一个上拉电阻器来监控输出。
    nReset是一个输入,用于初始化内部逻辑,清除故障和禁用输出。

    这可以在数据表的修订版D中找到( SLVSBA5D )

    1.只要未确认重置,故障指示灯是否保持活动状态?

    故障信号根据数据表的第7.3 5节和表3工作。

    2.复位应激活多长时间才能禁用故障信号?

    设备将在三种故障条件中的两种情况下自动恢复。 10us的脉冲足以停用过流故障信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    感谢您的快速响应!
    我想问您另一个有关此电机驱动器的问题:
    是否需要在复位后等待,然后再断言控制和启用信号?

    提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lavi:

    无需等待。