This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:重置为初始状态

Guru**** 2355350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/614882/drv8885-reset-to-home-state

部件号:DRV8885

您好,

我们的客户使用DRV8885。

DRV8885没有重置引脚。  

因此,客户使用nSLEEP重置设备。

我附加了显示重置顺序的文件。

e2e.ti.com/.../DRV8885_5F00_home_5F00_state.pdf

是否有从nSLEEP High启用High的计时规范?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aoyama-san,

    我们将很快进行调查并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    是否有任何更新?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    nSLEEP High没有用于启用High的规范。

    Enable (启用)可随时设置为High (高)。 建议在睡眠模式下设置Enable Low (启用低)。 这将防止电流流过下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama