This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:无法理解GVdd UV错误

Guru**** 2355420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/617661/drv8301-gvdd-uv-error-is-not-understood

部件号:DRV8301

您好,

我已经为DRV8301设计了硬件,我成功地与DRV通信,并 使用SPI通信启动了XL F28.0679万。

另外,为了进行测试,我观察到了状态register1,在命令时, b1000万00000000以0万以b0.011万00000000响应0万响应。

命令-b1000000000000的响应为- b1.01万00000000</s>0万

我观察到GVDD = 0V,PVD = 30V (电源)的物理针脚。

在执行此操作期间启用ENGATE。

请任何人指导此案例的故障调试?

电压调节电路内部是否存在故障?

或者是否有任何方法可以绕过此错误报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jesal:

    需要GVDD来创建完全增强的高侧FET。 您不应绕过此步骤。

    您是否检查过AVDD电压? 该电压应为~6.5V。

    CP1和CP2是否切换?

    您是否尝试过使用其他设备的第二块板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    我检查了AVDD电压(6.5V),CP1和CP2未切换。
    我没有尝试使用其他主板和设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jesal:

    您是否确定了GVDD不工作的原因?